This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:对 CC2640进行编程后、该部件会在再次通电时崩溃。

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1266526/cc2640-after-the-cc2640-is-programmed-the-part-crashes-when-the-power-is-turned-on-again

器件型号:CC2640

 团队成员:

在生产阶段发现编程后有些器件崩溃了、晶振再次加电后没有震荡。 通过硬件、手动向引脚35 RESET 引脚添加一个低电平以进行外部复位、器件仍然没有响应、但在此引脚上添加 VCC3.3V 电压可以唤醒器件、工作正常; 但一旦断电、它便会返回到死区状态、在重置时添加3.3V 高电平、则可以再次将其唤醒;

  通过筛选、我们发现可以通过向器件的 RESET 引脚添加低电平来正常重置生产阶段的 OK 板、并且通过添加高电平不会发生变化;

  我们测量的 VDDS、DCOUPL 和 VDDR 引脚的电压都是正常的。

  

1.良善者的比例约为一半,其他人也是如此;

2.我使用 SmartRF Flash Programmer 2 ver1.8.2软件+ XDS100V3编程器烧写;

3、这种情况很奇怪。 可以通过向复位引脚添加高级别来唤醒相关的板。 唤醒后、只要电源保持开启、就没有问题;电源关闭后再打开、就会出现;主板正常。 不会出现这种情况、外部低电平使复位正常

好的和坏的 PCB 来自同一批 PCB。 组件已被检查、没有问题。 PCB 的地网和电网已经过检查、没有问题。 这是非常奇怪的。

我想知道导致这种情况的原因是什么。

此致

银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常情况下、如果为复位添加了高电平、则不会有响应、因为它是低电平使能;如果电路板不正常、它将在复位后崩溃、并使用镊子将 R7 100K 复位电路上的电阻器短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Galaxy、

    感谢您与我们联系。

    -请问您如何在您的系统上配置串行引导加载程序? 它是否已启用? 哪个销钉用作后门?  

    -主板上电池的电压是多少问题发生? 其他电路板上的电压是否相同?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Clement、

    1.有问题的电路板和正常的电路板的系统电压 VDDS、DCOUPL 和 VDDR 引脚电压都是正常的;对于有问题的电路板、只需使用镊子将 R7 (复位电路中的电阻为100K)短路。 它可以唤醒系统、即使断电也能正常工作。 断开电源然后再接通电源后、它再次崩溃。 如果复位电阻器短路、它可以再次唤醒。 对于有问题的电路板、只要在电源被打开时复位触发器被打开。 它可以通过一个激励水平的脚被唤醒;

    2.对于正常的电路板,外部短路 C19 (复位电路上的0.1uF 电容)使复位引脚处于低电平并正常复位;

    3.内容如下。

    此致、

    银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Galaxy、

    我是否可以再次询问是否已启用后门引导加载程序引脚?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

     后门引导加载程序引脚已启用。

    具体内容如下。

    请检查这张图片。

    感谢您的支持。

    此致、

    银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

     我想按如下方式添加一个代码屏幕截图。

    感谢您的支持。

    此致、

    银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Galaxy、

    感谢您的分享。 看起来引导加载程序后门已禁用。

    让我将您的主题传递给硬件团队。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Galaxy、

    您能否提供.h 或.out 映像文件? 我将尝试在我结束时在 LaunchPad 上重现此问题。

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、包子

    抱歉。

    我的客户不清楚应该提供哪个.h 或.out 映像文件。

    此致、

    银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加载到器件中的任何固件映像。