我目前在一个项目中使用 CC2564蓝牙芯片模块。 我正在使用 CC2564x STM32 Bluetopia SDK 中的 HSP 演示应用程序。 在"HSPDemo.c"文件中、"HDSET_PCM"函数内的"etHDSET_I2S"条件下有一条注释、表示"初始化 STM32F 作为主站、Audio_Connection_Indication 作为从站、DAC CS43L22 Event_Callback 作为从站、所有操作均以8kHz 采样率进行。"
我不使用 DAC CS43L22。 我使用的是带有 CC2564的 TLV320AIC 编解码器。 因此、我没有在项目中包含"audio.c"文件。 我计划将 CC2564配置为主器件、并将 TLV320AIC 编解码器配置为从器件。 然后、我打算从 CC2564MODN 模块的 AUD_FSYNC 输出观察配置的频率。
我的问题是、如何将 CC2564配置为主器件? 提前感谢您的回答。
古坎