This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:请求重新构建 Bluetopia 软件栈以支持 FreeRTOS v10.x 和 ARM9内核

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1258827/cc2564c-request-to-rebuild-the-bluetopia-software-stack-to-support-freertos-v10-x-and-arm9-core

器件型号:CC2564C

您好、

我的公司 正在设计一款新的蓝牙产品、该产品必须通过 Apple MFi 认证。

该产品将选择 TI CC2564C 双模蓝牙模块。

目前、TI 在 FreeRTOS 和 ARM Cortex-M4/M7上提供 Bluetopia 堆栈。

但是、我需要一个新的 Bluetopia 栈、它在 FreeRTOS v10.x 和 ARM9内核上支持通过蓝牙进行 iAP2。

TI 是否有可能重新编译 Bluetopia 栈以满足我的要求?

如果答案是肯定的、我如何获得新的蓝牙堆栈?

此致、

加里

注意:我的公司是 MFi 的正式成员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我将对此进行研究、并会在我获得更多信息后进行跟进。

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RogelioD:

    状态如何?

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    很抱歉耽误了我的时间、我还在研究这一请求的可行性、本周我将与您的 FAE Frank Liu 保持联系。

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、已通过电子邮件将 C 编译器选项和其他信息发送给 Frank。