This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:BT 网状

Guru**** 2561530 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, LP-CC2652RB, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1265329/cc2652rb-bt-mesh

器件型号:CC2652RB
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

DOSE CC2652RB 支持蓝牙网状网络功能?

CC6252RB TI 网站中的此功能列表、但我无法在 CC6252RB SDK 中使用任何蓝牙网状网络示例代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tinghsi:

    我只是注意到自己、 CC2652RB 的网状网络示例不可用。

    以下产品简介中的器件中的所有其他器件在我们最新的 SDK (7.10.01.24 SDK)中提供网状示例

    TI BluetoothRegisteredMesh 软件产品简介

    我将尝试了解将其中一个示例移植到 CC2652RB 的原因、以及是否有任何方法。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex

    感谢您快速回复。 我们在应用中确实需要网状功能、并且我们已经购买了 LP-CC2652RB 用于软件和硬件开发。 如果可能、请帮助我们重新设置网格函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tinghsi:

    您可以开始使用 LP-CC2652示例并使用 SysConfig 移植它们。

    可以使用右角的芯片符号来完成此操作。

    然后、您将能够选择 CC2652RB。 之后可能需要进行一些次要的重新配置。

    此外、在自己尝试时、我注意到我们的一些网状节点示例存在一些构建问题。  

    我在内部报告了这一点、我们正在努力解决这些问题。

    此致、
    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     问题修复后、请给我一个注释。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了了解相关信息、我已经进行了相同的测试、并找到了一个非常简单的解决方案。

    如果您想尝试一下、链接器命令文件(cc13x2_cc26x2_app_tirtos7.cmd)中的以下行会产生问题:

    ._net_buf_pool.static.*  : > NET_BUF_SRAM

    我尝试用以下方法替换它、并且它构建正确:

    //   ._net_buf_pool.static.*  : > NET_BUF_SRAM
      ._net_buf_pool.static.adv_buf_pool       : > NET_BUF_SRAM
      ._net_buf_pool.static.loopback_buf_pool  : >> NET_BUF_SRAM

    我希望这将有所帮助、

    此致、