This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:发射功率设置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1266733/cc2640-transmit-power-setting

器件型号:CC2640

大家好、我使用的是带有升压放大器的 CC2640、功率通过 TX 功率设置来控制、我所获得的设置基于 TI 的评估板。 在我们的设计中、需要设置低于0dBm 的更细网格。 是否有详细说明 CMD_SET_TX_POWER 寄存器设置的文档。 SWCU117l 中的说明可能更详细。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:

    感谢您与我们联系。

    我感谢您提供有关技术参考手册内容的反馈。 对于上下文、只有对讲机提供的设置子集经过完全验证、因此所提供的详细信息数量有限。  

    我建议您尝试使用 SmartRF Studio 来查找所需的无线电参数。 同时、您可以考虑在此处共享所需的输出功率、如果您有我们可以共享的一些配置、我们会进行检查。

    此致、