This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:使用 CC2340R5作为中央设备时、如何获取服务并打开通知?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1265529/cc2340r5-how-to-get-services-and-turn-on-notification-when-using-cc2340r5-as-central

器件型号:CC2340R5

当我使用2340作为中央设备时、我成功连接了外设、如何获得该服务?

在何处放置相关逻辑。

我的项目基于 simplelink_lowpower_f3_sdk_7_20_00_29的基本 ble。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunger:

    我不知道你打算在这里做什么。  

    您似乎想要开始使用我们的器件。

    我建议您开始使用我们的 SimpleLink Academy。 这里提供了一些不错的培训:  SimpleLink DATA_STREAM 示例(TI.com)

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我已经看到这个项目、但是这个被用作外设、我想知道客户端的 GATT 层:2340被用作中央设备并连接到外设时:它如何发现外设的服务。

    此致、

    森格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunger:

    请让我为您指出 githhub 上新发布的 GATT 客户端示例: https://github.com/TexasInstruments/ble_examples/tree/simplelink_low_power_f3_sdk-7.20

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    感谢您的帮助、它将对我非常有帮助。

    此致。