Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652RB 我正在尝试使用 SmartRF Studio 2.29测量 CC2652RB LaunchPad 的 Tx 功率、但发现 SmartRF Studio 未正确配置时钟。 当我使用频谱分析仪测量未调制的 CW 波时、射频被周围的1MHz 关闭。
然后,我使用 host_test 和 BTool 进行了测试 ,使用了 HC4552 Ext_Modem TxCmd 命令,结果符合预期。
您能否帮助确认这是否是 SmartRF Studio 中的错误?
此致、
沭阳