This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:有2.4G 专用协议的技术需求、我想帮您指明方向

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1265328/cc2652p-there-is-a-technical-need-for-2-4g-private-protocol-and-i-would-like-to-help-with-directions

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件: CC1352P

团队成员

大家好、对2.4G 频段有技术需求、我希望将 CC2652P 用作专有协议、而且发射功率需要20dBm。 数据速率需要约为1-2kbps、带宽应尽可能窄至数十 kHz。

提问:

(1) CC2652P 是否可以修改其射频调制和数据速率、以满足上述数据速率和带宽要求?

(2)在该规格中、CC2652P 看到的最小接收带宽为4kHz、但对于该最小接收带宽、看不到任何应用场景。 您能解释一下这个应用场景吗?

此致

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我将它分配给了 propRF 的专家。

    他很快就会联系到。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您可以使用 SmartRF Studio 7 来查看 CC2652P 支持的专有射频 PHY。  您会发现没有 PHY 可用于其请求的数据速率和带宽。  请客户改用 CC1352P 等器件重新考虑低于1GHz 频带。

    此致、
    瑞安