This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:blestack 4

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1263391/cc2640-blestack-4

器件型号:CC2640

大家好。

micro_eddyston_beacon_cc2640r2lp_app 项目具有静态空函数
MicroEddystoneBeacon_Bcast_advPrepareCB (void)。
blestack 4中是否有类似功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您要引用的示例是 BLEStack (即蓝牙4堆栈)的一部分。 因此、您的问题的简短答案是"是"。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以及如何将 MicroEddystoneBeacon_Bcast_advPrepareCB (void)函数的模拟添加到 simple_peripheral_oad_offchip 和 multi_role?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕我不理解你的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 micro_eddyston_beacon_cc2640r2lp_app 项目具有静态空函数
    MicroEddystoneBeacon_Bcast_advPrepareCB (void)、用于
    广告包装中的数据的正确替换。
    如何在项目和 multi_role 中使用 simple_peripheral_oad_offchip
    是否有一个类似的功能来替换广告包中的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 此处提供的用户指南

    要更改广播数据的内容、应禁用广播集(具有参数 GAPROLE_advert_enabled 的 Role_Set 联络活动)、等待确认广播集的事件已禁用(GAPROLE_DISCOPE 事件)、更新更新的数据缓冲区内容、将缓冲区传递到堆栈 (Role_Set 参数为 GAPROLE_advert_data 的 G3852)、重新启用通告(Role_Set 参数为 GAPROLE_advert_enabled 的 G3852)。

    我希望这将有所帮助、

    此致、