This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:可以&&# 39;不能使用 SmartRF 闪存连接到它

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1264505/cc2640r2f-can-t-connect-to-it-using-the-smartrf-flash

器件型号:CC2640R2F

我设计了一个基于 LauchXL-CC2640R2修订版1.0的电路板并将 CC2640R2FYFVR 用作 CPU、 但我无法连接到它来使用 SmartRF 闪存编程器对固件进行编程、我将 SmartRF 闪存编程器与3V3电源一起连接到 Lauch 板上的 XDS110 TCK 和 TMS 引脚、 但是未检测到器件...  

 

你能帮我解开可能是什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫·鲁本

    是否使用 Launchpad 对定制电路板进行编程? 相关连接为 JTAG_TMS、JTAG_TCK、nReset、GND、3V。

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用  LauchXL-CC2640R2修订版1.0并将原型连接到电源引脚(3V3和 GND)以及  电路板 XDS110侧的 TCK 和 TMS 引脚。 我还与其他四个连接到 RST 引脚、但在闪存编程器上仍未检测到该引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    您只需要这些连接即可让 SmartRF Flash Programmer 2检测到定制板。

    JTAG_TMS、JTAG_TCK、nReset、GND、3V。

    如果未检测到该信号、则可能存在连接问题。 您的定制板也可能有问题。 我建议由 TI 工程师审查您的定制电路板设计。 等待 TI 工程师回复。

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    可以从 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 中申请定制电路板硬件审查

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的帮助、我要向设计评论部门发送请求、我认为这件事肯定找不到。

    我将把 Markel 的引脚列表设置为答案、以备将来参考。

    此致。