This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:在2481MHz 频率点配置广播

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1254726/cc2640r2f-configure-broadcasting-at-2481mhz-frequency-point

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640

嗨、团队:

  我曾尝试使用 CC2640在2481MHz 下发送广播、首先使用射频库配置蓝牙广播。 使用 SmartRF Studio 进行配置时出现一个问题:当将符号速率设置为1M 波特时、两个 CC2640R2F 开发板之间的数据传输无法完成;但当设置为950K 波特时、可以执行传输。 我可以询问我的配置是否有任何问题吗? CC2640是否有其他方式在2481MHz 发送蓝牙广播数据包?

此致

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您与我们联系。 您能解释一下为何要将2481MHz 用于 BLE 吗? 这不是用于 BLE 的频率、因为通道以2MHz 为增量上升(如下所示):

    根据提供的图像、您似乎在使用专有协议。 您能解释一下您是评估低功耗蓝牙还是 PropRF 吗?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    感谢您的回复,我会 跟客户跟进此问题

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    这听起来不错。 如果您有更多详细信息要与客户分享、请告诉我。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    客户说过:

    因为使用2481MHz 时干扰较少、所以这确实不是 BLE 的使用频率。 因此、请尝试使用 PropRF 对 BLE 进行仿真。

    我正在评估 PropRF。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    "使用 PropRF 模拟 BLE"一词具体是什么意思? 客户端的用例是低功耗蓝牙还是 PropRF? 如果他们有兴趣使用低功耗蓝牙、那么客户应该使用 BLE 项目。 BLE 堆栈 具有一些通道选择算法、可以切换通道、以最大限度地减少干扰和减少干扰。 如果客户有兴趣使用 PropRF、则应使用 PropRF 项目。

    不建议使用 PropRF 模拟低功耗蓝牙。 PropRF 用于执行自定义协议。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    客户说过:

    我的用例是 PropRF。 我要通过配置 PropRF 的参数发送一个数据包、而 PropRF 可由 BLE 捕获。 但我面临的问题是、当我将 PropRF 的波特率设置为1M 时、我将无法接收广播包。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    BLE 不支持2481 MHz 频率。 因此、无论数据速率(例如1M)如何、BLE RX 端都不会接收数据包。
    BLE 仅在37 (2402 MHz)、38 (2426 MHz)、39 (2480 MHz)的频率上广播、如果 PropRF 在2481 MHz 上侦听(RX)、那么它肯定不会接收任何 BLE 广播。

    作为一项测试、当您使用标准2480 MHz (和1M 数据速率)时、是否能够在 SmartRF Studio 中接收?

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    感谢您的回复,我会 跟客户跟进此问题

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    客户说过:

    是的、在2481 MHz 中、正常的 BLE RX 侧不会接收到任何数据包。 但我将 TX 端的传输频率更改为2481 MHz、这对应于2481 MHz、让接收器端接收数据包、我已在 Nordic 平台上验证这一点。

    如我所附的图片所示、使用2440 MHz (以及1M 数据速率)无法通过 SmartRF Studio 发送和接收验证结果。 在具有900K 数据速率的情况下、传输和接收验证即可成功完成。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    这里讨论了许多频率和数据速率。

    以下是基于上述讨论得出的我目前的理解:

    PHY (在 SmartRF Studio 中选择) 频率 数据速率 结果
    项目射频 2440 MHz 100 kbps 确定
    项目射频 2440 MHz 1000 kbps 不好
    项目射频 2440 MHz 900kbps 确定
    项目射频 2481 MHz 1000 kbps 不好
    项目射频 2481 MHz 950 kbps 确定

    请将此表更新为客户想要达到的目标、然后我可以在之后详细查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    您的理解是正确的。

    我做了一些尝试。 两块 CC2640套件板能够以900kbps 的波特率在2440MHz 上发送和接收数据包。

    不过、它们无法在波特率为1000kbps 的2440MHz 下正常工作。

    我想知道这是否是我的操作存在的问题。 如果可以实现1000kbps 的通信速度、请为我提供配置界面的屏幕截图。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢确认!

    请注意、对于运行 PropRF PHY 的器件、 我们不能期望其与运行 BLE PHY 的器件兼容(因为 PHY 不同)。

    我将介绍以下应用案例:

    • PropRF PHY
    • 2440 MHz
    • 1000 kbps

    我计划尝试在2个 CC2640R2F Launchpad 上运行此配置、看看哪些更改可以实现它。

    我将在2-3天内向您提供最新进展情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更新。

    我在 SmartRF Studio 中尝试了各种设置、它们在高达~800kbps 的速率下工作。

    您提到您可以达到900 kbps——您使用的是什么设置? 您看到的 PER 吗?

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    稍后、我可以尝试复制参数设置以实现900kbps 通信。

    BLE 技术通过 CC2640的射频收发器进行通信。 我认为利用与射频收发器相对应的库函数可以实现 BLE 通信并修改传输频率。 根据您的声明、BLE 和 PropRF 的 PHY 不兼容、实际上无法达到1mbps 速率。

    因此、我认为 PropRF 并不是射频操作库功能的最基本的水平。 那么、 射频操作的库函数是什么呢?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    稍后,我可以尝试复制参数设置以实现900 kbps 的通信。

    谢谢、在您分享后、我可以尝试一下。

    因此,我认为 PropRF 并不是射频操作库函数的最基本的水平。 那么、 射频操作的库函数是什么?

    从开发人员的角度来看、PropRF 是最基本的特性。  

    BLE 和 PropRF PHY 在设计上不兼容。 BLE 应与其他 BLE 器件搭配使用、而 PropRF 则应与其他具有相同 PHY 的 PropRF 器件搭配使用。

    TI 在 SmartRF Studio 中提供经过严格验证的特征型 PHY。  我们建议 应用使用 SmartRF Studio 可实现的任何值。