This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:如何使用传感器控制器 UART

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SENSOR-CONTROLLER-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1263755/cc2652r-how-to-used-senssor-controller-uart

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:SENSOR-CONTROLLER-STUDIO

大家好、

请帮助我们如何使用传感器控制器 UART。  我们在 CC2652中需要第三个 UART、因此、TI 建议我们使用传感器控制器 UART。  

我们通过以下 TI 提供的链接 www.ti.com/.../ 适用于 Linux 平台的 SENSOR-CONTROLLER-STUDIO 来下载"Sensor Controller Studio"。

我们尝试了运行 bin 文件"sensor_controller_studio _ cli"。 我们不知道如何使用。 我们需要将此用于 CC2652中的第三个 UART   

此外、我们还从以下路径中阅读了该指南、 "sensor_controller_studio _ cli_2_9_0_208/sensor_controller_studio / fw_templates/scif_template_how_to_use.html"  本指南指导您在 CCS 中添加 SCIF 生成的驱动程序。 但是

1)如何 为 CC2652中的第3个 UART 生成驱动程序 ?

2)如何添加此 UART 的 pinmux ?

3) 有任何应用实例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    SCS 帮助文档中有一个介绍命令行界面 CLI 的部分。  如果您可以访问 Windows 机器以利用 SCS GUI 来进一步了解 SCS 的使用方法、这样会更有益处。  在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Sensor Controller Studio\examples 中提供一个默认 UART 仿真器示例、该示例将文件输出到我的 Windows 系统的 Documents\Texas Instruments\Sensor Controller Studio\examples\UART_emulator_launchpad\source。  您还可以参考 SCS SimpleLink Academy Lab 以获得进一步的指导。

    此致、
    瑞安