This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:协处理器问题

Guru**** 2751475 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1262851/cc2640r2f-coprocessor-problem

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:ADS1291

大家好、我想使用协处理器完成 ADS1291 (一个生理信号采集芯片)的 SPI 读取、我想通过主 MCU 中的 SPI 初始化 ADS1291、然后协处理器通过 SPI 读取采集到的信号。 我想问一下、这一想法是否可行

开始时出现问题、协处理器 IO 引脚未映射 CLK 引脚、当我未使用该协处理器时、系统 CLK 有信号。 在使用协处理器时添加了 ScSPIInit (); ScSPITrans ()。 为什么会这样

CCS 代码

我将在一个像这样的协处理器中配置它、