主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
嗨、团队:
我的客户遇到了这样的问题,您能看一下吗??
当我们使用 CC2340R5进行固件开发时、我们使用的是 A 版本的器件、该器件能够正确刷写并能够回流。 更改为芯片的 B 版本后、可以刷写同一固件、以便该固件只能刷写一次、并且可以按预期使用。 但是、无法使用 Uniflash 以错误报告的形式执行第二次烧录、并且未使用 SmartRF Studio 8识别芯片、从而验证19个芯片出现了此问题。 这种现象的原因是什么?
附加、因为可以参考我们的固件、Uniflash 使用的版本7.1.0、CCS_BASE 替换为 cc23xx_device_support_0.01.08.221_win64


现在的主要问题是、即使芯片识别也无法实现、但刻录的固件可以正常工作

此致
亚历克斯