This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:BTool 中的哪个参数命令可以提供最大的 BLE 连接数量?

Guru**** 2839510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1262222/cc2652r7-what-parameter-command-in-btool-can-give-max-number-of-ble-connections

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我们一直在尝试在 Code Composer 10.3中使用 SysConfig 为不同最大数量的 BLE 连接进行编程。 我们想知道在 BTool 中是否可以使用命令来为我们提供特定测试器件中的最大连接数、以便在测试中验证此数字?

谢谢。

-汤姆

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    btool 中没有本机执行此操作的命令,但我们有一个 API 可以在您的应用程序代码中使用,它提供了这样的信息:linkDB_NumActive ()

    但是、在 btool 中、有效连接显示在屏幕左侧、可用于参考连接数量

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Jan。 如果我理解正确、我看到它提供了当时正在使用的电流连接的数量? 我想知道我们如何才能看到最大可能值? 例如、我们的默认值为8、但对于一位客户、他们希望它仅为1。 在另一种应用情况下、它设置为2作为最大值。 如果我们可以在外部确定这一点、那将非常好。

    -汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、正确。 该功能和 GUI 提供当前激活的连接。 如果您可以访问应用程序代码、则 MAX_NUM_BLE_CONNS 全局定义将包含器件配置为可处理的最大连接数。 否则、没有预制方法可获得最大连接数。 您可以创建一个保存此值的特征、以便您可以轻松访问它或向 host_test 项目添加一些附加功能、以便在发送自定义 HCI 命令时返回此值。

    此致、

    1月