This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:使用 cc2642R、可以进行广播和扫描。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1261359/cc2642r-using-cc2642r-both-advertise-and-scanning-is-possible

器件型号:CC2642R

大家好。

我们正在使用多角色示例项目进行扫描和广播,同时扫描只有1/2个设备,即使扫描持续时间从10毫秒更改为10秒。

下面几点是我的问题、

首先、我们要做广告、宣传我们的 TI 模块、  

1.配对和连接

延时一段时间后断开

再次启动扫描  

连接到其他 TI 模块  

5.像在循环中一样( 1到4点工作)。  

请分享您的输入  

谢谢。此

致、 Abinesh。 R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abinesh:

    多角色项目支持同时扫描、广播和连接。 我强烈建议参考以下 SimpleLink Academy 实验室

    1. 低功耗蓝牙基本原理

    2. 扫描和广告

    3. 连接

    这些实验将提供大量宝贵的知识、让您了解如何在 CC2642R 上进行扫描、广播和连接。 我还强烈建议阅读 《用户指南》的 GAP、GATT 和开发低功耗蓝牙应用章节、因为这些章节也包含非常有价值的信息。 要保留的是、如果扫描参数对广播器而言不理想、有时可能需要几个扫描间隔来捕获广播。 通常、您应该确保扫描窗口至少是预期广播间隔长度的两倍、以确保在每个扫描窗口中捕获至少1个广播事件。 否则、扫描设备可能找不到广播设备。

    若要执行周期性任务、我强烈建议 也参考时钟对象 API 指南和计时器。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我们不需要同时使用两种功能、在循环中一个接一个地使用这些功能。

    (在项目中、我们可以实现这两项功能的替代方案)。

    此致

    阿比内什·R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abinesh:

    多角色项目仍然是一个很好的起点。 扫描使用 GAP 扫描器功能启用/禁用扫描  您还可以使用 GAP 广播器 功能启用/禁用广播。 使用这些函数、您可以在运行时启用/禁用扫描和广播。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    在多角色项目中,我们创建了新任务,在任务中尝试启用广播并禁用广播 。但此过程不起作用。

    在 multirole.c 中、我具有以下函数

    您能告诉我如何解决该问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您创建初始广播集并加载句柄后、您不再需要通过句柄函数调用加载。 这些信号将与广播句柄相关。 要禁用广播,只需调用 GapAdv_disable ()和广告句柄,您要禁用,而要启用,只需调用 GapAdv_enable()即可。 你只需要调用一次 GapAdv_enable ()每个广播设置来启用它。 您能否提供启用和禁用功能提供的返回代码? 您是否在代码中的其他位置创建广告句柄,因为这是 GapAdv_enable()正常工作所必需的。

    此致、

    1月