This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:无法使用 CC Debugger 和 SmartRF Studio 进行射频测试

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1262423/cc2541-not-working-with-cc-debugger-and-smartrf-studio-for-rf-tests

器件型号:CC2541
Thread 中讨论的其他器件: CC-DEBUGGER

我们将对包含德州仪器公司的 CC2541 SoC 的 HM-10蓝牙执行射频测试。  

该测试使用 SmartRF Studio 软件来执行。 要使用 SmartRF Studio、需将产品连接到 CC 调试器、并在直接测试模式(DTM)下执行测试。  但是、在连接到 CC 调试器时产品无法正常工作。 是否支持通过 UART 运行 SmartRF Studio?

(测试条件与 FCC 第15 C 部分和 EN 300 328传导测试条件相同)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diana:

    要回答您的问题、Smart RF Studio 不支持 UART 通信。  概述用户指南 和 教程 介绍了 USB MCU 将使用调试接口(CC-调试器)来读取/写入 SoC 的数据。  当 Smart RF Studio 连接到器件时、您无法连续在 CC2541上运行固件。  您可以参阅 CC 调试器用户指南 、进一步了解必须连接至 CC2541进行通信的正确调试引脚。

    此致、
    瑞安