我们使我们自己的串行编程器在生产环境中的工作速度比 CCDEBUGGER 更快。 我们必须错过一些东西。 我们编程的电路板中大约有33%不运行、需要重新编程。 第二次执行时、同样的编程器工作正常。
我们可以看到、位置0x707C 在不运行的板上是0x7F、在工作板上是0x02。
它似乎在 EEPROM_READBlock 上给出了 EE_SECTOR_ERROR、就像它找不到该扇区一样。
可能有一个 GO 数据包、它表示我们已完成编程、我们缺失。 但它在66%的时间内正常工作。
可能我们需要等待更长的时间才能拔出插头?
这似乎与不同委员会上的各种方案是一致的。 我们在使用 CCDEBUGGER 时从未遇到过问题、但当我们一次对数千块电路板进行编程时、这种方法不具成本效益。
有什么建议吗?
谢谢。