This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640 Linux openwrt 开发

Guru**** 2928750 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, UNIFLASH, LAUNCHXL-CC2640R2, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1261032/cc2640-cc2640-linux-openwrt-develop

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、、

大家好!

通过 UART 接口连接 CC2640

1.我们从 TI 网站获取 simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03。 是否需要将任何文件包含到我们的项目中?  

2. 是否有任何 驱动程序来启用 CC2640?

3.是否有 Linux 移植指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您与我们联系。

    您可能希望通过 HCI/UART 命令控制 CC2640R2器件。 为此、建议使用项目 host_test。

    假设您使用 TI LAUNCHXL-CC2640R2评估 CC2640R2器件、您可以直接刷写预编译的映像 \examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\ble5stack\hexfiles\cc2640r2lp_host_test.hex。 请注意、我建议利用 Uniflash 来刷写器件-请参阅 https://www.ti.com/tool/UNIFLASH。

    对于将来的开发、或者如果您使用的是定制电路板、host_test 项目的源代码可在中找到 \examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\ble5stack\host_test

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guru

    我们使用的是板。  我们使用以下命令来 初始化 BT。 但是,它不能正常工作。  

    Root@OpenWrt:/# hciattach /dev/ttyMSM2德克萨斯9600流量
    初始化超时。

    1.我们是否需要将  host_test 嵌入到我们的项目中?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    您能否确认您已在 CC2640R2F 器件上刷写建议的映像?

    这是绝对必需的、因为 CC2640R2F 随附空白闪存、这意味着除非使用适当的软件刷写 UART 命令、否则它无法识别 UART 命令。

    此致、