This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:为什么 simple_peripheral_oad_onchip 项目设置到领域后、建立版本检查 CRC 无效?

Guru**** 2539740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1252211/launchxl-cc26x2r1-why-is-the-build-up-version-check-crc-invalid-after-the-simple_peripheral_oad_onchip-project-is-set-to-realse

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

团队成员:

我有一个客户遇到此问题:

BIM 阶段未能检查 CRC 的原因是什么?  

您能为我看一下吗?谢谢您

此致、

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能否询问客户 是否已将 BIM 应用程序加载至所需的项目?

    我们的 BLE5-Stack 用户指南中的引导映像管理器部分介绍了该过程。

    如果这是客户的问题、请提供一些反馈;如果不是、请分享更多有关客户设置的详细信息、例如客户正在使用的 SDK。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex:

    已加载、我在调试期间发现了它、

    SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    它是否解决了问题?  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否询问客户 是否已将 BIM 应用程序加载至所需的项目?

    已加载、我在调试期间发现了它、

    SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    客户回复如下  

    您能否询问客户 是否已将 BIM 应用程序加载至所需的项目?

    已加载、我在调试期间发现了它、

    SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98

    [/报价]

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    回答这个问题,亚历克斯保罗是在办公室外。

    您能否提供有关图像 CRC 计算方法的详细信息? 还请指定图像标头中存储的 CRC 值以及预期的 CRC 值。

    您能否评论该问题是否可在未修改的项目中重现?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    感谢您的回复、我已经回复了我的客户。  

    等待客户回复  

    此致

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    您是否收到了一些反馈 ?  
    此致、

    亚历克斯