This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RSIP:有关 CC2652RSIP 的主协处理器多路复用引脚的问题

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1252246/cc2652rsip-questions-about-the-main-coprocessor-multiplexing-pin-of-cc2652rsip

器件型号:CC2652RSIP

大家好、

以下是客户的请求:

我们现在有一个应用、在主处理器中使用 SPI 接口和普通 GPIO 初始化来完成外部器件之后、使用协处理器中的相同引脚来控制该外设、 然后它将与主处理器对器件的控制混合、但我发现在调用协处理器初始化引脚后、主处理器无法控制这些引脚、协处理器的 SPI 也调用了异常。 如何让这两个内核分时的公共引脚外设实现? 或者该芯片是否支持使用此功能?

下图显示了主处理器的 SPI 配置:

下图显示了协处理器的 SPI 配置:

您能检查一下这个案例吗?

谢谢。此致、

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您能否详细说明:  

    客户使用什么 SDK?

    客户将使用什么堆栈?  

    您在使用什么示例?

    如果对硬件设置进行更详细的说明、会更好。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    SDK 版本为 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52。

    但是、客户找不到可以使用的任何示例。

    硬件为 ST25RU3993、主处理器和协处理器需要对这个硬件进行时间共享控制。

    谢谢。此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您能否确认我是否正确理解了设置:
    您是否正在使用:  

    CC2652RSIP<--- SPI0-->主机

    和  

    ST25RU2993<--> SPI0-->主机

    并希望通过同一 SPI 接口运行由主机控制的两个器件?  

    您能否告诉我客户希望使用哪些技术是通过 BLE 进行 NFC 配对 ?  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    这里有更新吗?  
    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员:

    我目前正在跟进此问题:

    它通过同一 SPI 接口控制同一器件、但对该 SPI 接口的控制需要在主处理器和协处理器之间切换

    此致

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是切换还是共享?

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我从硬件应用团队获得了一些反馈。

    如果您激活芯片选择引脚并在通信时切换、我可以为共存功能运行多个 SPI 接口。

    此致、

    亚历克斯