This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650和放大器吞吐量测试;CC2340

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1260958/cc2650-throughput-test-of-cc2650-cc2340

器件型号:CC2650

您好、

 

我对 CC2650和 CC2340的吞吐量有一些问题:

  1. 我们是否有 CC2650吞吐量测试的现有映像我可以直接刷写器件?
  2. CC2340和 CC2650在现实世界中的吞吐量是多少?它们的吞吐量在现实世界中能实现1Mbps 吗?

    我在 E2E 中发现了一些注释、对于所有具有相同 PHY 的 CCxx 器件是否都正确?

    -编码 S=8:~58kbps

    -编码 S=2:~175kbps

    - 1Mbps:~780kpbs

    - 2Mbps:~1366kpbs

  3. 我们是否在 SDK 中有 CC2340的吞吐量测试示例? 如果不能、 应 执行什么操作来测试 CC2340吞吐量?

此致、

Seamus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seamus:

    1-您可以在以下位置找到 CC2650的吞吐量示例: https://github.com/TexasInstruments/ble_examples/tree/ble_examples-2.2

    所述吞吐量是单个连接的理论应用吞吐量。 CC2340在配置为执行此操作并假设射频条件适当时可以实现此类吞吐量。
    CC2650仅支持1M PHY。

    3-目前暂未提供 CC2340的吞吐量测试示例。 可以选择将 CC2650示例移植到 CC2340。

    此致、