主题中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
我使用 IAR 9.32版和 FreeRTOS v202104.00编译了 basic_ble 示例。 该示例的 RAM 用量为芯片上的36 KB 中的33 KB。 这样我只剩下3KB 的 RAM、这对于我的应用来说是不够的。
我原本打算使用 basic_ble 示例作为工程的起点、但为了让其正常运行、我似乎需要减少 RAM 的使用量。
对于如何减少 based_ble 示例的 RAM 使用情况、或者也许使用一个不同的示例、你有什么建议吗?
谢谢
伊加尔