This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:器件连接的数量存在问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1260488/cc2541-there-is-a-problem-with-the-number-of-device-connections

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

嗨、团队:

我的客户遇到了以下问题、您能帮助了解一下这个问题吗?

作为外围设备、可以同时连接多少部手机?

我只能同时连接一个。 作为中央设备、您无法连接到任何电话  

此致

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    对于具有多连接支持要求的新设计、CC2340R5可能是优于 CC2541的选择。 请确保通过客户的建议。

    Unknown 说:
    作为中心设备,您无法连接到任何电话

    当电话用作中央设备并且两个中央设备无法连接在一起时、预计会出现此行为。

    此致、