This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:连续 BLE 广播模式

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1260454/cc2650-continuous-ble-advertising-mode

器件型号:CC2650

大家好、

我们正在将30个系列的 CC2650 Lauch 开发套件用作 BLE 干扰源、以便对医疗植入体和外部体进行无线共存测试。

我们的要求如下、

1.需要连接 BLE 附件

2.某些 BLE 配件需要持续广播。

通过连接开发套件 SimpleLink Starter 应用程序实现 REQ #1。 REQ #2无法满足现有固件的要求。 我们观察到、上电/复位开发套件后开始公布一段时间并进入空闲模式。

我们希望能够在板上进行任何硬件或固件更改、从而实现连续广播模式。

谢谢。此致、

Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bharat、您好、

    您能给我更多关于您尝试执行哪些操作来填满2的信息吗?)  

    您正在使用什么 SDK?  

    您使用了什么示例?  

    为了完成任务、您做了哪些调整?  

    此致、

    亚历克斯