This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:开发环境

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2640R2F, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1260447/cc2640r2f-development-environment

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2541、、 CC2640

您好!

我正在查看 TI 蓝牙芯片系列 CC2640R2F 和 CC2541的使用有多简单。  

这些芯片的软件开发环境是怎样的? 是否需要使用软件开发套件? 是否有用于开发的现有示例代码和库?  

 请告诉我、  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaveh:  

    对于 CC2640、我们有  

    SIMPLELINK-CC2640R2-SDK 

    其中包含 RTOS、BLE、传感器控制器、PropRf 和 TiDrivers 等各种示例。

    下载 SDK 后、您还可以使用 TI Resource Explorer 访问我们的 SimpleLink Academy、其中提供了培训材料的访问权限。

     此致、

    亚历克斯