This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:雷达2.4G 射频上的 HID 应用

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2544, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1259703/cc2340r5-hid-application-on-propietary-2-4g-rf

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F、CC2544、CC2538

您好!

我们是否有 HID 应用程序在集体2.4G RF 上? 就像我们在 BLE HID 中所做的那样。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,陈爱知

    你过得怎么样? 至于对 Prop RF 2.4GHz 的 HID 应用、我们目前不支持、或者在 CC2340R5器件上提供了示例。 最佳示例是 BLE HID。 我建议使用我们的 BLE 版本、因为我们 这里有相关文档。  

    谢谢。

    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,顺便说一句,我们有任何挽回2.4G HID 示例上的另一个 CC 序列解决方案? 中的滤波器有什么好处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,陈爱知

    据我所知、在任何其他器件上都没有任何 prop RF 2.4GHz HID 示例、只有 BLE HID (因为我们的示例尤其是通过 GATT 进行的 HID)。

    谢谢。
    A·F