This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674R10:通过 BLE 实现时间同步

Guru**** 2521200 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2674R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1260283/cc2674r10-time-synchronization-over-ble

器件型号:CC2674R10

您好!

我们正在开发一种需要通过低功耗蓝牙连接在2个微控制器之间精确同步时钟的系统。 每个 MCU 将有一个传感器通过 I2C 或 SPI 连接。 时间同步必须尽可能精确、并且保持在更长的时间内。 该要求的目的是需要同时获取来自两个移动设备的传感器读数、然后在 PC 上进行处理。 对所需精度的第一次估算值小于1ms、但仍在讨论中。

TI CC2674R10 (还是其他?) 它的 BT 软件栈支持通过蓝牙进行时间同步。 是否有相关示例代码或说明?

此致、

Richard van Paasen。