This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:与共存相关。 当低频被传输(TX)时、优先级 CAN't 设置为高电平。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1259145/cc2652p7-co-existence-related-the-priority-can-t-set-high-when-ble-is-transimit-tx

器件型号:CC2652P7
主题中讨论的其他器件: SysConfig

尊敬的 TI 集团:

最近、在我的项目中、CC2652p7需要与2.4G WLAN 集成、所以应该考虑到共存。 根据 TI 的文档、共存功能被支持。 在测试过程中、我 发现不能将优先级设置为低电平、否则优先级处于 TX 状态。 您能告诉我在 TX 状态下如何将优先级设置为低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的任方:

    我不确定我是否正确理解了您的问题。 如果查看 SysConfig、您将看到用于设置请求优先级的以下设置。

    无论器件是处于 TX 模式还是 Rx 模式、此优先级都是独立的。

    有关更多详细信息、请查看 BLE5-STACK 用户指南:

    共存—SimpleLink

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex

    感谢您的关注、这是指空闲时间的电平、如果我将其设置为高电平、空闲时间的电平将为高电平、PTA 无法理解。 我需要的是、在 TX 状态 和 IDLE 状态下、优先级都为低电平。 在 SysConfig 中、似乎只能在 Rx 状态下设置优先级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的任方:  

    我不知道你在这里试图实现什么。 TX 和 Rx 事件在大多数 chase 中一起发生。

    您具有20µs 请求的优先级(高或低)

    之后、根据活动类型、将使信号有效或无效。 (Rx / Tx)。

    如果您  为 RX 设置-->断言请求信号  

    将因 TX 活动而取消置位。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex

    感谢您的解释。 简而言之、我希望以低优先级设置低优先级 TX、但 SysConfig 中没有这样的选项

    Br、

    任芳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的任方:   

    是否要对 TX 和 Rx 具有相同的优先级?

    此处指定不同的优先级并不重要、因为 BLE Rx 和 TX 通常属于同一流程。

    如果您希望在发送时设置优先级线路来指示低电平信号、则必须将 Rx 设置为有效。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex

    工作正常、非常感谢

    Br

    任芳