This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:连接间隔无请求时发生变化

Guru**** 2772415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1256482/cc2640r2f-connection-interval-changes-without-request

器件型号:CC2640R2F

您好!

我们看到、使用 Ellisys 时、在某些情况下、连接间隔将在没有 主器件或从器件请求的情况下更新、并且在我们的代码中没有请求这样做。

1. BLE4 stack 5.10.0.02 simple_peripheral (作为从设备)。  在没有请求的情况下更改连接间隔后、主器件可以使用标准请求将其改回。

2.我们也看到这是在 multi_role 作为主站的情况下,它会在几秒钟到几分钟后自行恢复到正常间隔。  

在这方面是否存在已知问题? 我们是否有/不应该做的事情会导致这种情况?

此致、

杰罗姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    我不认为这是预期行为。 您能否分享注释/评论的 Ellisys 滞后于问题出现的位置? 还可以尝试 CC2640R2的最新 SDK 版本、5.30 SDK?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jan 的帮助。  

    在我们的2号产品中、multi_role 作为主设备、我们比较了 BLE 堆栈 1.40.0.45与5.30、 这里我不想加上数据来节省混乱、但在这些方面、5.30的性能主要是在1.40之上。

    以下内容适用于#1 simple_peripheral (作为从设备)。

    -这里的捕获显示了 BLE5编码的 PHY 连接,但我们看到了与传统 BLE4相同的错误行为。
    -问题是突出显示的数据包,它切换到40ms 间隔,也可以在计时视图中看到。 (14:29:07.824 965 900)  
    - 品红色 数据包是相同的,据我们了解,这些"重复"的 BLE 堆栈,在这段时间内数据的变化不发送。 重复数据始终以40ms 间隔意外切换开始。  



    在此、我们可以看到 ATT 读取成功并且数据正确、因此它不会"完全卡住"。  



    最后、它会停止重复的重复数据并 继续发送正确的数据



    如果需要、我们可以通过私人渠道提供 BTT 文件。

    此致、
    杰罗姆


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    您能解释一下您说5.30表现最差是什么意思吗? 您的意思是连接在5.30恢复到原始连接间隔所需的时间比 SDK 中要长吗?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    以下内容仅涉及产品2、作为主站的多角色:
    正如我们 在 下面的截图中看到的、 param 更新请求持续了450ms、但主器件意外继续使用1.35sec。 这是堆栈1.40。
    在堆栈5.30 (无屏幕截图)中、我们也得到了错误的间隔、但最差的是它增加到2.3秒!  我们的从设备 能够保持1.35秒的连接、但2.3秒的连接太困难了、因此我们永远无法升级 SDK 版本、我们被迫在该产品上继续使用栈1.40。


    此致、
    杰罗姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    感谢您的澄清。 这确实是意料之外的。 您能否提供 ellisys 文件本身? 如果您更喜欢通过私人消息发送邮件、则可以通过 E2E 收件箱来发送。 我已经向您发送了一个朋友请求、以便为其提供帮助。 我想完全排除可能导致此问题的任何自定义应用程序代码。 您是否能够在未经修改的示例中观察到此行为?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    产品1

    看来我们现在 完全了解发生了什么。  
    40ms 间隔确实来自主器件的合法请求,但该请求发生在更改前32秒。 这是我们在 Ellisys 拍摄中所表现出的原因之一。 看来、这是因为连接间隔是2000ms、"瞬间"在16个间隔内到期、造成了32秒的微秒延迟。 我们现在已删除这一请求。

    是否有 API 可以更快速地更改"即时"以供将来参考?   


    复制的错误数据是由于我们的 逻辑中的某种奇怪、   当连接间隔太短时、它跳过了数据更新。

    产品2 -我们将根据调查结果进行更深入的分析。  

    此致、
    杰罗姆