This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2651P3:射频功率范围测试

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1259793/lp-cc2651p3-rf-power-range-testing

器件型号:LP-CC2651P3
主题中讨论的其他器件:CC2651P3

您好!

我的客户想要使用 CC2651P3来现场测试最大距离。

我们是否有任何类型的测试报告可以显示 Tx 是否为20dBm,我们可以稳定发送 Tx / Rx 多长时间?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aichi:

    请参阅 RF-RANGE-ESTIMATOR。 该范围取决于 使用的 PHY、通信稳定性还取决于传输间隔、数据包长度、环境因素等。  最终、最好是使用 SMARTRFTM-Studio 和 LP-CC2651P3 硬件在预期条件下运行独立测试。

    此致、
    瑞安