主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!
我正在使用 Uniflash 编程器加载从 CCS 生成的.hex 文件、并验证 闪存加载是否成功、如下所示

我希望在加载闪存后重新启动/重置/加电、BLE 扫描仪中能够显示 PROJECT_ZERO。 但它没有启动。 我假设编程是不正确的。 如何获取.bin 文件而不是.hex 文件? .bin 文件的加载地址是什么?
如果我从 CCS 运行调试器、工作原理相同。 我可以从 CCS 加载.out、并且 BLE 扫描仪中的 project_zero BLE 接口已开启。 但它具有易失性。
我需要 将 project_zero 或任何其他二进制文件刷写到片上闪存中、并在稍后的外部闪存中进行刷写、以便在上电时自动加载、而无需 CCS 调试器。