This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652PSIP:无法访问 DAP

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652PSIP, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1258830/cc2652psip-unable-to-access-the-dap

器件型号:CC2652PSIP
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好! 感谢您的观看。

我尝试使用具有2引脚 cJTAG 的定制电路板将定制项目加载到 CC2652PSIP 中。  

连接通过 JTAG 测试。 报告如下所示。

[开始:德州仪器 XDS110 USB Debug Probe_0]

执行命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -S 完整性

[结果]


-------- [打印主板配置路径名}-->--------------------

C:\Users\Toni\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
ccs1220\0\0\BrdNat\testBoard.dat

-------- [打印复位命令软件日志文件]----------

此实用程序已选择100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2022年11月28日"。
库构建时间为"16:30:46"。
库软件包版本为"9.10.0.00080"。
库组件版本为'35.35.35.5.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"5"(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

-------- [打印重设命令硬件日志文件]----------

通过切换 JTAG TRST 信号可重置扫描路径。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(无电缆)。
该软件针对 XDS110功能进行了配置。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

-------- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试}-->--------

此测试将使用64个32位字的块。
此测试将只应用一次。

使用0xFFFFFFFF 执行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000进行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2进行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG IR 完整性扫描测试已成功。

-------- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试-------------------------------------------------------

此测试将使用64个32位字的块。
此测试将只应用一次。

使用0xFFFFFFFF 执行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000进行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2进行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG DR 完整性扫描测试已成功。

[结束:Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0]

当器件被置于调试模式下时、程序被正常加载。 程序正等待在 main ()中按预期启动。 并在控制台中显示以下消息。

Cortex_M4_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。
Cortex_M4_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。
Cortex_M4_0:GEL 输出:电路板复位完成。

但是、启动程序后、系统会通过以下消息提示一个错误。

Cortex_M4_0:JTAG 通信错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.10.0.00080)
Cortex_M4_0:断点管理器:删除作业失败:寄存器/存储器写入失败[22005]

我已经尝试了以下解决方案来解决这个问题。

1.整体擦除器件输出中包含以下消息。

Cortex_M4_0:MassErase ():初始化。
Cortex_M4_0:MassErase ():发出板复位。
Cortex_M4_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。
Cortex_M4_0:MassErase ():批量擦除完成。

它不起作用。

2.在 cJTAG 设置中降低 TCLK。

在低至500kHz 的 TCLK 上也经历了相同的情况。

3. Re 做和交叉检查硬件。

它不起作用。

我想知道为什么会出现这样的问题。 是 JTAG 硬件问题、XDS 问题还是器件中的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您提供所有这些信息!  "(Error -1170 @ 0x0)" 通常指示电路板上的硬件故障或子内核上的无效代码导致 JTAG 复位并断开连接。  您可以通读相关的 CCS 调试 JTAG 连接问题 页面以了解更多信息。  我建议您评估 SimpleLink SDK 中的开箱即用示例、并确认您的工程在编程后是否可以在 CCS 调试会话之外正常运行。  您是否能够通过 Uniflash 对器件进行编程并使用 UART/LED 用户界面或 BLE 广播来验证您的项目是否正在运行?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。

    按照指示、我尝试将 SimplePeripheral 项目加载到器件中、该项目以正确的 GATT 配置文件和交互活动按预期运行。

    然后、我切换回我的项目、并提出了相同的错误。

    是否确定错误可能来自软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认使用 BLE 示例。  您应该对定制项目进行进一步调试、因为它看起来在运行期间复位器件。  请参阅 BLE5-Stack 迁移指南

    此致、
    瑞安