This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:LP-EM-CC2340R5

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1259144/lp-em-cc2340r5-lp-em-cc2340r5

器件型号:LP-EM-CC2340R5

您好、我使用的是 LaunchPad、为了连接到笔记本电脑、我要更改数据流样本的配置是什么? 使用笔记本电脑进行扫描时、需要密码。 谢谢。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank。

    您将 必须激活 Just 功能配对。

    因此、您必须  

    1.) 取消选中"MITM Protection "框

    2.)  将"IO Capabilities"设置为"No Display"或"Input Device"。

    3.) 取消绑定

    之后、无需输入密钥。

    此致、

    亚历克斯