请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652R7 大家好、
我们是否有支持的闪存列表?我的客户担心他们选择的闪存与我们的器件不匹配。
谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们是否有支持的闪存列表?我的客户担心他们选择的闪存与我们的器件不匹配。
谢谢~
尊敬的 Zoey:
有一个来自 片外 BIM 项目的 ext_flash.c 文件的列表
// Supported flash devices
static const ExtFlashInfo_t flashInfo[] =
{
{
.manfId = 0xC2, // Macronics MX25R1635F
.devId = 0x15,
.deviceSize = 0x200000 // 2 MByte (16 Mbit)
},
{
.manfId = 0xC2, // Macronics MX25R8035F
.devId = 0x14, //
.deviceSize = 0x100000 // 1 MByte (8 Mbit)
},
{
.manfId = 0xEF, // WinBond W25X40CL
.devId = 0x12,
.deviceSize = 0x080000 // 512 KByte (4 Mbit)
},
{
.manfId = 0xEF, // WinBond W25X20CL
.devId = 0x11,
.deviceSize = 0x040000 // 256 KByte (2 Mbit)
},
{
.manfId = 0x0,
.devId = 0x0,
.deviceSize = 0x0
}
};
LaunchPad 上使用的是 MX25R8035F。 还可以使用不同的外部闪存组件、但这将需要 将此类产品添加到 BIM 和 OAD 应用程序项目的外部闪存资源中。
此致、
瑞安