This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:超过24小时的流处理后 A3DP 溢出

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1258186/cc2564c-a3dp-overflow-after-over-24-hours-of-streaming

器件型号:CC2564C

您好!

我在 CC2564C 中以48000采样率设置了一个 A3DP 受电方。  每24小时, 51分和18秒我得到一些奇怪的行为-有时连接中断,有时音频失真,有时只是一些断续,但然后继续。  您可以在该时间范围内发送的样本数对应于32位整数溢出。

如果需要、我的应用可以切换到使用 HSP 配置文件。  如果我切换到此配置文件、然后切换回 A3DP、则时间间隔似乎复位。

对这可能是什么有什么想法吗?  我的主机是运行 Bluetopia 的 MSP432。

杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    我不知道在这里会发生什么。 您能否提供您正在使用的 SDK 版本?

    如果您可以获取固件日志、是否具有 CC2564C 上调试引脚的访问权限、这也会有所帮助? 如果是、您可以按照此记录器指南进行操作。

    https://www.ti.com/lit/ug/swau058d/swau058d.pdf

    如果您需要有关设置的帮助、请告诉我。

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Rogelio、

    遗憾的是、CC2654是模块的一部分、因此我无法访问调试引脚、也无法提供固件日志。

    我们使用的是 Bluetopia 版本4.0.1和 CCS 9.3.0。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这是不幸的。 目前、我建议更新到最新版本、即5.1堆栈、使用最新的固件补丁、并查看行为是否发生变化。 您还能告诉我您在使用哪个模块吗?  

    www.ti.com/.../CC2564CMSP432BTBLESW

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、看起来我错了。  该模块确实拔出了引脚、但我们没有将其连接到 PCB 上的任何地方。  我将查看是否可以将导线焊接到它上面并提取这些日志。  该模块是 BDE-BDM209A。

    谢谢。

    杰森