This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:板重量信息

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1257746/cc2650stk-board-weight-information

器件型号:CC2650STK

您好、团队成员:

我有关于 CC2650STK 传感器标签的快速问题。

您能告诉我不含 RED 封装的 CC2650STK 板的重量吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    武藤

    我对 CC2650STK 板和一些配件进行了一些重量测量。 但是、我必须提醒各位、这些数字不是官方数字、并且未与校准过的设备一起使用、因此、无论何种用途、请仅将它们用作近似值。

    CC2650STK 修订版1.1.3开发板仅为6.1g

    装有 Panasonic CR2032电池的上述 CC2650STK 为8.9g

    附带电池的 CC2650STK 以及连接到其的 Debugger DevPack 版本1.3.0为12.9g

    此致、

    拉斐尔