This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:只要我连接定制 CC2541板、CC 调试器红色指示灯就会熄灭;然后电路板变热?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1256694/cc2541-cc-debugger-red-light-goes-off-as-soon-as-i-connect-custom-cc2541-board-board-then-gets-very-hot

器件型号:CC2541

我有一个定制的 cc2541柔性 PCB (5件)、是在一家主要制造厂家制造的。

收到这些组件后、我立即将其中一个连接到 CC 调试器、红灯熄灭、电路板变热。由于难闻的气味、我怀疑我炸了很多组件。

我让一位独立的印刷电路板设计师看看 Gerbers、以确保这不是制造厂家的问题、他说一切看起来都不错。

他建议我检查电源和接地之间是否存在短路。

这是该板的图像:

和原理图:

我不想销毁任何其他板、因此我希望获得一份分步指南、了解使用万用表测试哪些部分/组件、以便确定是否存在短路。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    如果您要提交设计以供审核设计的 CC2541部分、请通过 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS 提交

    包括原理图和光绘文件。 我们可以查看并突出显示发现的任何问题。

    如果设计合理、则可能存在制造误差(在某处焊接桥或类似情况)。 除此之外、这只是调试操作。 您会注意到 PCB 变得很热。 注意哪些元件变热、有助于您缩小疑似短路的区域。 仔细检查元件是否损坏、因为这也有助于识别可能短路的区域。 然后在可疑区域进行设计、检查针脚和线迹是否短路。

    另外、检查并仔细检查零部件的旋转情况、以确保没有装配体错误、这一点也很好。

    谢谢。

    杰克