This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340 LaunchPad 上电源测量的不一致性较差

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1252529/cc2340r5-poor-inconsistency-for-power-measurement-on-cc2340-launchpad

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACEUNIFLASH

我正在尝试测量 CC2340 LaunchPad 上的功耗、但发现不同电路板上的结果差异很大。  

以下是 EnergyTrace 针对1000ms 高级和连接(参数由手机控制)的结果:

板号 1000ms 高级间隔 连接后
1 273.7uA 461.5 μ A
2 29.8 μ A 197.2 μ A
3 68.3uA 198.6uA
4 161.9 μ A 340.6 μ A

电路板上的软件完全相同、我拔出电路板以确保每次测量之前再次初始化 EnergyTrace。 我观察到电路板、但没有发现布局或器件型号有任何差异。

有人见过类似的问题吗?

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:

    不应该有任何差别。

    以下是您可以采取的一些措施来解决此问题。

    1.) 使用 Uniflash 并擦除所有器件以确保闪存已清除

    2.) 使用10引脚接头来避免 UART 影响连接

    3.) 确保两者之间存在相同的差异

    您能否看看是否所有电路板都配备了 PG2芯片?  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我按照您的说明操作、但仍然可以看到不同电路板产生的不同结果。 PG 版本均为 PG2、而且这些电路板具有相同的"BOM Rev:A"和"2314"标签、我想这些标签表示制造商日期。

    您能否找到一些 CC2340 LaunchPad、看看您是否能看到相同的结果? 谢谢。

    此致、

    沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:  

    我在办公桌上用4块电路板重复测量。  

    板号 1000ms 高级间隔 连接后
    1 19 µA   100µA
    2 20 µA 117µA
    3 22 µA 119 µA
    4 22µA 112 µA

    这里的结果似乎非常相似。

    您能解释一下您的电流测量是如何完成的以及您使用了什么设备吗?  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex:

    感谢测试结果。 我有一个结论可能与之相关:如果使用20引脚连接器来连接 Launchpad 和 XDS110、我会得到与您相似的结果、并且在重复测试中的结果是稳定的。 但是、如果我只连接 Rx、结果会更高且不稳定。

    我有点困惑、因为它与应用手册相反、有没有对此的解释?

    此致、

    沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:  

    我没有使用20引脚接头进行测量。

    我直接使用直流电源分析仪为器件供电、但等待了一段时间。  

    然后、我执行了测量并在几秒内取结果的平均值。 我未连接任何 其他引脚。

    我将把这个线程转发给硬件团队。 也许他们可以解释这个问题。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:

    您能解释一下 RX 线是什么意思吗? 您是指 UART RX 吗?

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我按照应用手册的建议连接 UART RX。

    Br、

    沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享您的设置和连接的图片以便我更好地了解用例?

    通常 UART RX 和 TX 成对使用。

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、包子

    我遵循此应用手册、将移除除3V3、GND 和 UART RX 以外的所有连接:

    https://www.ti.com/lit/an/swra478d/swra478d.pdf?ts = 1691067969399

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:

    很抱歉、我漏掉了您提到 EnergyTrace 的部件。

    为了缩小此问题的根本原因、我有几个问题:

    1.您正在使用哪个软件项目进行此测量、是否有任何修改?

    2.您能提供一个真实的画面测量设置吗?

    3.请确保拆除 LED 跳线。

    4.如果运行 BLE、则 EnergyTrace 不需要 RX、因为无需命令即可进行此测量。 尝试消除此问题、然后查看它是否解决了问题。

    此致、

    Bun