This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:AWR1843AOP EVM 处理器与 CC2642蓝牙 IC 之间的通信接口和示例代码

Guru**** 2563000 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOPEVM, AWR1843AOP, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1255857/cc2642r-communication-interface-and-example-code-between-awr1843aop-evm-processor-and-cc2642-bluetooth-ic

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:AWR1843AOP、、AWR1843AOPEVM

您好、TI 论坛社区、

我希望你们都做得好。 我目前正在从事一个包含 AWR1843AOP EVM 和 CC2642蓝牙 IC 的项目。 在本项目中、我希望在 AWR1843AOP EVM 和 CC2642蓝牙 IC 上的处理器之间建立通信。

AWR1843AOP EVM 具有一个 ARM Cortex-R4F 处理器、我认为该处理器负责处理雷达数据处理和其他任务。 另一方面、CC2642R1FRGZR 蓝牙 IC 是一个 BLE 模块、我对了解这两个器件之间的完整通信详细信息感兴趣。

具体而言、我想知道:

  • 哪种通信接口(例如 UART、SPI、I2C 等)用于促进 ARM Cortex-R4F 处理器和 CC2642R1FRGZR  蓝牙 IC 之间的通信?
  • 用于在这些器件之间交换数据的具体步骤或协议是什么?

此外、我还要寻找一个示例代码或代码片段、演示如何与 AWR1843AOP EVM 的 CC2642蓝牙 IC 进行通信。 示例代码对我来说非常有用、可以帮助我开始实现过程并了解所需的配置。

我做了一些初步研究、但在可用文档中找不到有关此通信接口的具体详细信息。 因此、我希望获得经验丰富的 TI 论坛成员的帮助和见解、以便更好地了解这些器件之间的通信。

如果有人可以为我提供完整的通信详细信息和通过 CC2642R1FRGZR  IC 进行蓝牙通信的示例代码、我将不胜感激。 您的指导和专业知识对于我的项目的成功将是非常宝贵的。

提前感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

此致、

米拉德