This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:UniFlash 失败:目标无法看到正确格式的 SWD 接头

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LP-XDS110ET, LP-EM-CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1255085/lp-em-cc2340r5-uniflash-failure-target-failed-to-see-a-correctly-formatted-swd-header

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHLP-XDS110ET

我一直在通过命令行使用 UniFlash 可靠地加载 LP-EM-CC22340R5 -使用 LP-XDS110ET 以及另一个 LaunchPad 作为目标连接...

突然间,我在尝试使用*other*连接加载新程序(甚至只是查询设备)时看到此消息

信息:Cortex_M0P:闪存加载程序:CC23xx_flash_library_version 3.17.09.20

致命:CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-615 @ 0x0)目标未能看到格式正确的 SWD 标头。 连接到
目标可能不可靠。 尝试降低 TCLK 设置、然后再重试。 (仿真软件包9.11.0.00128)
失败:操作已中止

我已经重启并重置我的板,并尝试使用 UniFlash GUI 擦除闪存-似乎没有任何帮助...

有什么建议吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否访问 https://e2e.ti.com/f/1/t/1224456 并告诉我建议的解决方案是否可以解决您的问题?  另请参阅 https://e2e.ti.com/f/1/t/1226016 和 https://e2e.ti.com/f/1/t/1251193 

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是,我*am*使用 PG2硅...  我能够通过 UniFlash 检索器件信息,在这段时间内...

    查看您提供的链接、如果 PG2芯片上出现此问题、我假设有没有*方法可以解决此问题吗????

    老实说,我已经加载了一些我自己的"裸机"固件--我想我可能只是把我的 PG2设备变了!!!

    这是一个很长的故事,我正在做什么 cc23xx ;和这个问题突然出现时,我正在调试我自己的关键启动代码...

    我有另一个 LP-EM-CC2340R5板,并修复了我自己的关键问题。。。  我们现在继续。。。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信您确实在使用 PG2器件。  JTAG 错误或自定义固件可能会阻止 JTAG 接口。  在这些情况下、 此帖子 应 提供恢复设备所需的必要步骤。  我认为仍可以使用提供的*。gel 脚本和说明恢复器件。

    此致、
    瑞安