This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:连接到智能手机应用程序时偶尔收到 GATT 错误133 (0X85)

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1253613/cc2651r3-gatt-error-133-0x85-received-sporadically-while-connecting-to-smartphone-app

器件型号:CC2651R3

大家好、是极客!

我对工程使用基于 BLE SDK 6.20的 CC2651R3定制开发板。

最近、我在测试与 OAD 集成的 simple_peripheral 示例代码时开始遇到 GATT 错误(0x85)。  

我们偶尔观察到它,我们没有得到任何突破从日志为什么它发生。

我们使用 NRF 应用程序进行测试。 以下是日志。 能否说明何时以及如何出现此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ddnr:

    您是否有合适的 Launchpad?  

    您能否检查在使用我们的 Launchpad 时是否出现了同样的问题?  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我曾尝试过 CC2652R1 LP、刷写了一个 simple_peripheral_oad_offchip 示例工程十六进制文件。 我可能会看到多个 GATT 错误、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否查看此问题:

     (+) CC2650:错误133 (0x85):GATT 错误-蓝牙论坛- BluetoothRegistered︎ ñ ol - TI E2E 支持论坛

    可能是您当前看到的同一问题。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们已配置为使用 RCOSC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ddnr:  

    我无法在此处重现您的问题。

    如果您发现 TI SimpleLink Connect 应用程序存在同样的问题、可以尝试一下吗?  

    另外,如果你能告诉我你是使用 Android 还是苹果操作系统,它也会感兴趣?  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ddnr:

    有任何关于这一点的更新吗?  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。  

    我将尝试使用 TI SIm斯 Link Connect 应用程序并进行更新。

    我使用的是 Android 设备。 我无法在 iOS 设备中发现此问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    如何查看 TI SImplementLink Connect 应用程序中的日志。 我看不到用于获取日志的选项。  

    我希望您已经签入了 NRF Connect 应用程序、其中有选项可以在调试窗口中查找日志。


    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ddnr:

    我试图重现与应用有关的问题。 我没有看到这个问题。

    TI 不提供此应用或手机 BT 堆栈、因此我无法直接评论 GATT 错误。  

    我尝试连接和断开几次,它在我的一侧工作完美,我还尝试使用我的公司电话与 IOS ,但无法重现这个问题。

    我在该论坛中搜索了一点、发现此主题包含相同的问题:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1178303/cc2652p7-regarding-gatt-error-133-0x85

    或许这可以帮助您。

    此致、

    亚历克斯