This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5是否支持使用 dslite 进行批量擦除或部分擦除?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1253756/cc2340r5-does-cc2340r5-support-mass-erase-or-partial-erase-using-dslite

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好、TI 成员!

以下是我的建筑环境:

软件

版本

Code Composer Studio

12.3.0.00005  

SimpleLink SDK

7.10.00.35

XDCtools

3.62.1.16_CORE

我们在此处看到了一种使用 dslite 擦除 CC13XX/CC26XX 的方法: UniFlash 快速入门指南(TI.com)

我们想知道是否有也可以支持 CC2340R5使用 dslite 命令的命令。

谢谢。

Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YW:

    CC2340不提供扇区擦除命令、而是提供芯片擦除命令、该命令会影响编程闪存以及 CCFG 块。  

    我不确定这个,但我会联系我们的内部专家,并尽快告诉你!!

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YW:

    将支持 DSlite。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的快速回复。

    Dslite 能否在基于 Linux 的系统上运行吗?

    我只有在 Windows 系统上使用 C:\ti\uniflash_8.3.0\dslite.bat 运行它。

    但显然.bat 文件不能用于 Linux。

    将来是否有 bash/sh 版本(或适合基于 Linux 的设备的任何其他格式)、或者是否已经完成?

    谢谢。

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuwen:

    我们的快速入门指南中提到了一个 Linux .sh-file。  

    您能演示一下吗?  

     UniFlash 快速入门指南(TI.com)

    此致、

    亚历克斯