This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:中央连接

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1356509/cc2340r5-central-connect

器件型号:CC2340R5

SDK 版本: 7.40.00.64

CCS 版本:12.7.0

我目前正在将 CC2340开发为 Central。 当我在 app_central.c 的 Central_Scan 4519Handler()中输入 BLEAPPUTIL_ADV_REPORT 事件时,我想连接到该设备。

在调用 Connection_Conn Handler_connect()后,CC2340进入 BLEAPPUTIL_LINK_SEATED_EVENT 事件,但之后不久,CC2340进入 BLEAPPUTIL_LINK_ENTERMINED_EVENT。 如何确保连接可以继续并且不会自动中断? 或者仅当我希望 CC2340断开连接时才会断开连接、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan Li:

    我希望你们做得好。  

    可能与您的问题类似的主题: https://e2e.ti.com/f/1/t/1350954/

    我已指派了我们的 BLE 专家为您提供支持、由于欧洲度假预计最多会延迟一天。  

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的联系。

    我认为 Alex 提出的线程会对您有用、因为您知道设备为什么断开连接:"断开连接的原因可能在 app_connection.c 文件中的 BLEAPPUTIL_LINK_ENTERMINED_EVENT case 中被解压出来。"

    我还建议查看我们的学习材料: 低功耗蓝牙扫描和广告、特别是关于扫描任务2–打印扫描结果的部分。

    请问您是如何使用广播报告信息连接到外设的? 您是否在报告中查找特定信息以便进行连接?

    [QUOTE USERID="589790" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1356509/cc2340r5-central-connect 当我在 app_central.c 的 Central_Scan ()中输入 BLEAPPUTIL_REPORT 事件时,我想连接到该设备。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex, 目前,我发现这应该是因为我设置了一个断点,使 CC2340立即断开连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     现在、谢谢 David、我发现这应该是因为我设置了一个断点、导致 CC2340立即断开。