请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652R /*配置应用程序任务。 */
Task_Params taskParams;
Task_Params_(&taskParams);
taskParams.stack = kz_main_appTaskStack;
taskParams.STACKSIZE =_KZ_APP_TASK_STACK_SIZE;
taskParams.priority = 1;
extern void KZ_AppMain_init (UArg a0、UArg A1);
Task_structure (&kz_main_appTask、KZ_AppMain_init、&taskParams、NULL);
KZ_Main_Set_EVENT (_KZ_MAINEVT_BACKUP_PAIR、15000、FALSE);
其中 kz_main_set_event 为
void KZ_Main_Set_EVENT (UINT32事件、UINT32延迟、bool 周期)
{
//如果延迟不为0,则队列事件延迟
if (延迟)
{
if (周期性)
OsalPortTimers_startReloadTimer (kz_main_taskId、event、delay);
否则
OsalPortTimers_startTimer (kz_main_taskId、event、delay);
}
//更新应用程序事件并设置任务应用程序事件
否则
{
OsalPort_setEvent (kz_main_taskId、event);
}
}
15秒后,我无法获得事件回调。 使用 SDK 6.10
15秒后,我无法获得事件回调。 使用 SDK 6.10