This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:UART_READ 和 UART_WRITE

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1358149/lp-em-cc2340r5-uart_read-and-uart_write

器件型号:LP-EM-CC2340R5

我正在使用回调函数的 uart2callback 项目、该项目将回显字符。 但是、我希望改用回显字或字符串。

这意味着、当 UART_READ 当前读取字符时、我要对其进行修改、以便 UART_READ 读取输入、直到按下 Enter 键

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UART2_READ 获取要读取的目标字节数、而不是结束令牌。

    这是为了使用 DMA (需要知道每次传输的字节数)、从而减少 CPU 上用于传输数据的开销。

    因此、无法在检测到"/n"时结束 UART RX。
    您需要添加一些额外的逻辑来处理输入字符、直到接收到结束字符(在您的情况下为"\n")。

    谢谢。
    托比