This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:将文件上传到闪存

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1357986/cc2642r-upload-file-to-flash

器件型号:CC2642R

亲爱的先生们,

我们正在使用 CC2642R 微处理器开发一个连接 Bosch 传感器 BHI360的定制板。 根据 Bosch 文档、每次系统启动时、都必须通过 I2C 将传感器固件从主机微控制器加载到传感器 RAM 中。 已经准备了用于下载此固件的协议实施的 C 代码、我们的问题如下:

1.我们如何上传至 CC2642刷写每次要加载到传感器的固件文件? 是否有从 IDE 轻松实现的方法?

2.您是否有这种特殊需求的项目和所采用的解决方案的例子?

期待您的回答。 谢谢

此致

哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    对于该固件、您是否能够将其转换为十六进制值序列?

    如果是、则可以定义一个包含这些十六进制值的常量数组。 默认情况下、由于该函数是恒定的、因此会存储在非易失性区域(例如闪存)中。

    例如

    const uint8_t BHI360_fw[] =
    {
      // hex values of the FW
    };

    谢谢。
    托比