请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 您好!
我遇到了一个奇怪的错误、我在广播后需要通过 UART 发送一 个字符串、但当我 sprintf 一个 Addr 十六进制时、我通过 UART 获得了预期信息、但 在 Simplelink Connect 中找不到广播信息。
我将 DevInfo_manufacturer_name 设置为以下
devAddr = GAP_GetDevAddress( TRUE ); status = DevInfo_setParameter( DEVINFO_MANUFACTURER_NAME, 6, devAddr );
这里是器件代码格式 UART 输出字符串。 我 可以在 Simplelink 中找到广告使用代码 A 连接,无法找到使用代码 B 的广告。即使我将 devAddr[i]更改为 const 值0x11,我们也找不到广告。
如何修复此错误?
代码 A
DevInfo_getParameter(DEVINFO_MANUFACTURER_NAME, devAddr);
DevInfo_getParameter(DEVINFO_FIRMWARE_REV, firmwareVer);
usleep(5);
sprintf(responseWithIds, "%s,VER:%s,Addr:\n", successResponse, firmwareVer);
代码 B
DevInfo_getParameter(DEVINFO_MANUFACTURER_NAME, devAddr);
DevInfo_getParameter(DEVINFO_FIRMWARE_REV, firmwareVer);
usleep(5);
sprintf(responseWithIds, "%s,ADDR:%02X%02X%02X%02X%02X%02X,VER:%s\n",
successResponse, devAddr[0], devAddr[1], devAddr[2], devAddr[3], devAddr[4], devAddr[5], firmwareVer);