您好,
我有三个问题要问:
1.在 SimpleCentral_processGATTDiscEvent 中、可以根据 UUID 找到 charHandle。 在 UUID 更改为128位后、此 charHandle 是否仍保存为2个字节? 还是要保存16个字节? 如果仍然保存了2个字节、则应该保存哪两个字节?

2.应在 GATT_ReadCharValue (scConnHandle、&req、selfEntity)中请求.handle;以及 GATT_WriteCharValue (scConnHandle、&req、 自实体);是否将其修改为16字节?

3.有一个要求启用 Notify 函数的特征值。 我需要调用哪些接口来实现它?
如果您可以向我发送中央例程代码、并将 UUID 修改为128位以供参考、则会更好。
谢谢!