This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:使用 CC2340R5增加或减少 RSSI

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1357684/cc2340r5-increase-or-decrease-rssi-using-cc2340r5

器件型号:CC2340R5

您好!

  IAM 使用 CC2340R5,如何提高/降低 RSSI?

 请告诉我如何实现相同的功能。

TIA、

曼朱纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Manjunath:

    为了增加 RSSI、 如果器件具有外部平衡-非平衡变压器、范围扩展器将实现此目的。 但是、 CC2340R5平衡-非平衡变压器已集成、因此您仅可使用编码 PHY、而不是1Mbps/2Mbps PHY

    降低 RSSI 是一项常见的请求、但降低发送器的输出功率将实现相同的最终目标、这通常是范围。

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

      我们正在开发 BLE 模块。 我知道改变 Tx 功率会改变 RSSI、但如何实现呢? 是否要发出任何命令? 或需要修改硬件? (用于使用 TI 的 CC2340R5 EVB 板测试 iam)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HCI_EXT_SetTxPowerDbmCmd 允许您更改 TX 功率。 无需更改硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bun Kuch,一定要来试试